This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:最大 Rprotect 值

Guru**** 2588085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1001251/ina186-maximum-rprotect-value

器件型号:INA186

大家好、

让我向您提出这个主题中的其他问题。

  • 最大 Rprotect 值是否存在限制?
  • 除了增益误差降低和稳定时间更长外、通过添加大型 Rprotect、是否有任何问题或需要注意的设计?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    数据表的第8.1.4节指出:<1k

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖塔、

    Kai 是正确的、我们通常建议数据表中的值小于1kΩ Ω(针对您所述的问题)、但正如 Peter 在链接线程上指出的、如果设计中需要、您可以使用更大的电阻器。 实际上、在大多数情况下、这些电阻值需要远大于1kΩ Ω、以确保满足绝对最大值表的脚注3、前提是设计人员的意图:

    您的理解是正确的、添加这些电阻器会导致 增益误差降低和稳定时间延长。 也就是说 、我将确保您使用您选择组装的电阻器量化增益误差、因为超过1kΩ Ω 的值会对 电路的增益产生重大影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai 和 Carolus、

    感谢您的回答!

    现在、我的问题很清楚。

    此致、

    Shota Mago