请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA186 大家好、
- 最大 Rprotect 值是否存在限制?
- 除了增益误差降低和稳定时间更长外、通过添加大型 Rprotect、是否有任何问题或需要注意的设计?
此致、
Shota Mago
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
此致、
Shota Mago
肖塔、
Kai 是正确的、我们通常建议数据表中的值小于1kΩ Ω(针对您所述的问题)、但正如 Peter 在链接线程上指出的、如果设计中需要、您可以使用更大的电阻器。 实际上、在大多数情况下、这些电阻值需要远大于1kΩ Ω、以确保满足绝对最大值表的脚注3、前提是设计人员的意图:

您的理解是正确的、添加这些电阻器会导致 增益误差降低和稳定时间延长。 也就是说 、我将确保您使用您选择组装的电阻器量化增益误差、因为超过1kΩ Ω 的值会对 电路的增益产生重大影响。