This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:将检测电阻器反向是否会影响任何东西?

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1001325/ina219-does-reversing-the-sense-resistor-affect-anything

器件型号:INA219

您好!

我在双独立12V 充电器中使用了几个 INA219、但由于放置空间的原因、我必须将感应电阻器反向连接到器件、即电阻器的高侧连接到 Vin-、而低侧连接到 Vin+。

 这要求我对电流和功率输出进行补码、但总线电压与感应电阻器的值仅为0.033R 保持很大的相同。

感应电阻器位于充电器输出和电池之间、因此可感应电池电流和电压。

问题是、这种安排是否会影响其他方面、或者我能否继续进行这种布局而不会出现任何问题?

我注意到一件事、即 当充电器没有电流输出时(但由于电池永久连接、引脚 Vin+处的电压) 我从电池获得大约1.2mA 的电流、从 IN219获得-127的电流输出。 这高于器件公布的输入泄漏电流、远高于与充电器输出串联的二极管公布的泄漏电流。

IN219设置为 PG 增益/2、ADC 128采样、连续分流和总线、以及校准12412、以设置100uA/计数。

谢谢

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这种安排不会影响任何内容、您可以继续进行此布局、而不会出现任何问题。

    1.2mA 的电流主要是由系统偏移引起的。 INA219具有如下所示的输入失调电压规格:

    如果您使用的是 INA219B, 您应该会看到电流读数(实际电流等于0A 时)高达75uV/0.033=2.27mA。 如果您使用 INA219A、此数字将会更高。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认感应电阻器将以电路中的任一方式工作。

    偏移-是的、我应该 正确阅读数据表! :-)  

    再次感谢。