您好!
我在双独立12V 充电器中使用了几个 INA219、但由于放置空间的原因、我必须将感应电阻器反向连接到器件、即电阻器的高侧连接到 Vin-、而低侧连接到 Vin+。
这要求我对电流和功率输出进行补码、但总线电压与感应电阻器的值仅为0.033R 保持很大的相同。
感应电阻器位于充电器输出和电池之间、因此可感应电池电流和电压。
问题是、这种安排是否会影响其他方面、或者我能否继续进行这种布局而不会出现任何问题?
我注意到一件事、即 当充电器没有电流输出时(但由于电池永久连接、引脚 Vin+处的电压) 我从电池获得大约1.2mA 的电流、从 IN219获得-127的电流输出。 这高于器件公布的输入泄漏电流、远高于与充电器输出串联的二极管公布的泄漏电流。
IN219设置为 PG 增益/2、ADC 128采样、连续分流和总线、以及校准12412、以设置100uA/计数。
谢谢
John