请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA4140 大家好、团队、
。
客户看到某些器件运行时的输出电压漂移、他们正在研究根本原因。
这是他们的询问。
-在稳定输入电压下,是否有可能由于工作时间的原因而导致输出改变2.5%?
-是否可能会因工作时间而导致输入温度偏移漂移?
这种情况是不可逆转的?
谢谢、此致、
米希亚基
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.