This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4140:输出电压漂移

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1001230/opa4140-output-voltage-shift

器件型号:OPA4140

大家好、团队、

客户看到某些器件运行时的输出电压漂移、他们正在研究根本原因。

这是他们的询问。

 

 -在稳定输入电压下,是否有可能由于工作时间的原因而导致输出改变2.5%?

 -是否可能会因工作时间而导致输入温度偏移漂移?

 这种情况是不可逆转的?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    需要一个原理图

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanii-San、

    除了需要如 Kai 所述的原理图之外、我们还需要有关 发生输出漂移时 OPA4140运行所处的电气和环境条件的完整信息。

    谢谢您、Thomas

    精密放大器应用工程