This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250:输出电流范围的建议增益

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: INA250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1000652/ina250-suggested-gains-for-output-current-range

器件型号:INA250

大家好、

我的客户希望查看 TI 的建议器件并获取不同电流输出的值。

最大输出电流为多少  

1.2A

2. 40A

该应用的建议部件/增益是多少?

- INA250A1:200mV/A

- INA250A2:500mV/A

-INA250A3:800mV/A

-INA250A4:2V/A

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如数据表中所述、INA250的最大测量电流为+/-15A。 因此40A 是不可选的。

    参考2A 测量电流:INA250A4提供的输出电压为2V/A x 2A = 4V。 但是、应该使用的部件取决于所需的输出电压范围和电源电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    Kai 的回答相当可靠。 正确的做法是、该器件的额定电流仅为连续15A、因此 INA250可能不是适合此应用的正确器件。 如数据表的图31所示、如果客户希望通过器件的电流为40A、则在烧毁电阻器之前、该电流将持续大约4秒。

    我的下一个问题是:这些电流信号是否相互解耦? 即、客户需要在同一条线路中测量2A 和40A、或者这两条单独的负载线路、因此我们可以查看两个单独的放大器进行测量。