请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA250 大家好、
我的客户希望查看 TI 的建议器件并获取不同电流输出的值。
最大输出电流为多少
1.2A
2. 40A
该应用的建议部件/增益是多少?
- INA250A1:200mV/A
- INA250A2:500mV/A
-INA250A3:800mV/A
-INA250A4:2V/A
感谢您的帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
John、
Kai 的回答相当可靠。 正确的做法是、该器件的额定电流仅为连续15A、因此 INA250可能不是适合此应用的正确器件。 如数据表的图31所示、如果客户希望通过器件的电流为40A、则在烧毁电阻器之前、该电流将持续大约4秒。
我的下一个问题是:这些电流信号是否相互解耦? 即、客户需要在同一条线路中测量2A 和40A、或者这两条单独的负载线路、因此我们可以查看两个单独的放大器进行测量。