This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 8阶带通滤波器的总 Q 和 BW

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/999617/total-q-and-bw-of-8th-order-bandpass-filter

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好!

下面的方法是否正确?  或者如何计算大约值? 如果你能提供帮助、我很高兴。

//==================================================================================================================

我有4个二阶滤波器、它们都与 Q/BW /增益相同

例如、G1=G2=G3=G4=1、Q1=Q2=Q4=2、 中心频率=100kHz

BW=Frq/Q=100kHz/2=50kHz  

流量(-3dB)=75Khz

FHI (-3dB)=125KHz

stage2:-6dB/stage3:-9dB/stage4:-12dB 时的幅度减小。

BW4:FHI -流量= 50kHz,但振幅降低-12dB

因此、对于-3dB 的新 BW (我假设将4个滤波器作为一个滤波器)

二阶带宽:50kHz、-3dB

8阶带宽:50/4=12.5kHz (我假设斜率为直线上升,因此 -12dB/-3db=4)

第8个滤波器带宽:88.5Khz - 112.5Khz

//==================================================================================================================================

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aykut:

    这里的最佳和最快方法是运行 TINA-TI 仿真。

    您能否展示带通滤波器的原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、是的、我知道我的电路是数字控制的、我将使用数字电容器、数字电位器。 因此、我必须通过微控制器大概计算值。 +/-5%误差是可以接受的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aykut:

    "数字控制"是什么意思? 是否要完全在软件中完成? 由 IIR 或 FIR 滤波器提供? 或者是否涉及任何硬件?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是软件滤波器(因此不是 FIR 或 IIR)、硬件滤波器、而是通过 SPI/I2C 控制的电容器和电阻器。  

    (我对数字噪声或滤波噪声不感兴趣、我的目标是滤除不同带宽中的各种频率)

    我正在考虑使用一些组件、例如

    NCD2400MTR:512状态数字可编程电容器

    TLP0202:两256位置电位计

    LTC1562 -通用有源滤波器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此

    我的问题是: 我可以计算每个阶段(四个二阶滤波器)的通带截止频率/ Q 值/BWs,因为我知道所有的值,但我不确定如何计算 大约8阶滤波器的通带截止频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aykut:

    连续四个相同的二阶带通滤波器的转角频率为:

    1/{SQRT (1 + Q^2 x [(f^2 - 1)/ f ]^2)}^4 = 1 / SQRT (2)

    因此、您必须求解二次方程

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请不要忘记、具有极高 Q 值的滤波器需要非常稳定和精确的滤波器组件才能实现。 这意味着+/-0.1%容差电阻器和+/-1%容差电容器。 电阻器的温漂应小于+/-25ppm/K、电容器的温漂应小于+/-30ppm/K。 请将这些值与您的数字控制电容器和电阻器进行比较。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kai、非常感谢、 我在 wolfram.com 上解决了这个问题、它非常复杂、  

    您能描述一个非常高的 Q 值吗? 如果我使用 3 >= Q1=Q2=Q3=Q4>=1 、我是否会使用高 Q 值?

    最后一个问题: 对于稳定滤波器(例如8阶)、Q 序列应该是怎样的?  

    Q1 <Q2=Q3=Q4 or Q1<Q2<Q3<Q4 etc.

    非常感谢您的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aykut:

    我想说,大于5的 Q 值会很高。 因此、如果 Q<=3、您没有高 Q 滤波器。

    Q 值如此低时、不同 Q 值的带通滤波器序列不起重要作用。 当添加具有高 Q 的滤波器时、这种情况会发生变化、因为增加的过冲和振铃会导致覆盖。 然后、Q 值最低的滤波器应该是滤波器行中的第一个。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢