This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:输出波动

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/999191/ina240-output-fluctuation

器件型号:INA240

大家好、

我客户波形的输出波动如下。

CH2 (蓝色):INA240输出
CH3 (紫色):IN-
Ch4 (绿色):IN+


 为什么它会波动?
如何防止这种情况?

此致。
Kengo。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    这是由 INA240的有限 CMRR 导致的。 另请参见数据表的图21和22。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的评论。
    是否可以提高响应速度?
    除了 器件之外、还有什么其他因素会使其响应速度降低?
    例如)接线距离或电容器

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    正如 Kai 提到的、输出波动是由共模阶跃引起的。 如果使用没有 PWM 抑制功能的其他器件、情况会更糟。

    不能完全防止波动。 匹配输入走线对于最大限度地减小输入走线非常重要。 据我所知,观察到的情况与预期大致相符。

    此致、Guang