This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM211:最大电流

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: LM211, LM111-N, LM111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/998363/lm211-maximum-current

器件型号:LM211
主题中讨论的其他器件: LM111-NLM111

大家好、

大家好。 我需要您确认我们客户的问题。  

LM211在给定故障下的最大允许电流是多少。 如果其中一个输入引脚短接至电源电压、它可以承受的最大电流是多少?

谢谢你。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    请参阅 LM211数据表图5中的图。

    输出最高可达120mA 峰值电流、但电流将由热性能决定。 当芯片加热时、如果超过绝对最大芯片温度、电流将下降到热失控和破坏点。

    如果输出脱离板或通过线束、用户有责任尽可能限制电流、通常使用串联电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、感谢您提供这些信息、但您能告诉我输入引脚的输入电流限制吗? 我将限制流入器件的电流、但出于文档目的、我需要知道可施加到器件的最大电流、并且在过压故障情况下不会损坏的最大电流。 通常、对于大多数器件、输入电流限制为10mA、但是对于该器件、数据表中未给出该数字。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    抱歉...我错过了第一个帖子中的"输入"-通常这些类型的问题适用于输出。

    这些较旧的器件没有连接到电源的 ESD 钳位结构。 因此、较高的输入范围受器件击穿的限制、较低的输入范围受反向体二极管的限制。

    我无法找到此器件或其他系列器件的任何额定值。 在选通引脚上、唯一的额定值为5mA 最大值(LM111-N 为10mA)。 选通信号引脚不应直接连接到任何电源、应限制为小于5mA。

    我在最初的 LM111 应用手册 AN-41 (应用提示部分、第5段)中发现提到了100mA

    https://www.ti.com/lit/pdf/snoa642

    虽然 AN-41是由原始设计人员(Bob Widlar)编写的、但我个人对100mA 电流感到不舒服-这太大了。

    这些较旧的流程相当稳健。 10mA 通常是绝对最大值的起点、但由于上限范围不受任何钳位保护、因此保护这些不受保护的结较为保守。

    只要您保持在绝对最大值范围内、电流就应远低于1毫安。 但低于 V-或远高于绝对最大电压、此时会发生雪崩或发生 Zerening、这可能会导致锁存和高电流(并导致损坏)。

    因此、我会说最大电流为10mA、但尝试将其保持在尽可能低的水平、尤其是在正极侧。