Other Parts Discussed in Thread: LM211, LM111-N, LM111
主题中讨论的其他器件: LM111-N、 LM111
大家好、
大家好。 我需要您确认我们客户的问题。
LM211在给定故障下的最大允许电流是多少。 如果其中一个输入引脚短接至电源电压、它可以承受的最大电流是多少?
谢谢你。
此致、
Jonathan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Manuel、您好!
抱歉...我错过了第一个帖子中的"输入"-通常这些类型的问题适用于输出。
这些较旧的器件没有连接到电源的 ESD 钳位结构。 因此、较高的输入范围受器件击穿的限制、较低的输入范围受反向体二极管的限制。
我无法找到此器件或其他系列器件的任何额定值。 在选通引脚上、唯一的额定值为5mA 最大值(LM111-N 为10mA)。 选通信号引脚不应直接连接到任何电源、应限制为小于5mA。
我在最初的 LM111 应用手册 AN-41 (应用提示部分、第5段)中发现提到了100mA
https://www.ti.com/lit/pdf/snoa642
虽然 AN-41是由原始设计人员(Bob Widlar)编写的、但我个人对100mA 电流感到不舒服-这太大了。
这些较旧的流程相当稳健。 10mA 通常是绝对最大值的起点、但由于上限范围不受任何钳位保护、因此保护这些不受保护的结较为保守。
只要您保持在绝对最大值范围内、电流就应远低于1毫安。 但低于 V-或远高于绝对最大电压、此时会发生雪崩或发生 Zerening、这可能会导致锁存和高电流(并导致损坏)。
因此、我会说最大电流为10mA、但尝试将其保持在尽可能低的水平、尤其是在正极侧。