This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2110:4-5GHz 频段的输出电压曲线

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH2110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1137957/lmh2110-output-voltage-curve-for-4-5ghz-band

器件型号:LMH2110

大家好、

 

您能否共享4-5GHz 频段的 LMH2110的输出电压曲线?

我的客户正在请求以下3个频率的曲线。

 

  1. 4050MHz
  2. 4550MHz
  3. 4950MHz

 

数据表中有图32和36 (3500MHz 和5800MHz),但没有目标频率的曲线。

需要使用这些曲线来验证 LMH2110在客户原型上的性能。

注: 保管人要求的到期日为9/30。 如果由于 E2E 维护而难以为我们提供答案、请离线联系我。

 

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、

     LMH2110数据表的第27页中的这些图是否 有助于解决客户的需求?

    谢谢、

    密尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keyur-San、

    图52与 taget 频率不够接近。

    客户正在寻找介于3.5GHz 和5.8GHz 之间的4050MHz、4550MHz 和4950MHz 数据。

    3.5GHz 和5.8GHz 之间存在很大的差距。

    请您测量 我的客户想要的曲线吗?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、

    我主要指的是图53... 请参见下面的。  测量4-5 GHz 时的数据并将其提供在数据表中、但采用 Vo 与频率的不同 RFin 电平格式。

    谢谢、

    密尔