This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:当 VSP 电压超过19V 时、EF 引脚不工作

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111, PGA900, TVS1401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1161985/xtr111-ef-pin-not-work-when-vsp-voltage-over-19v

器件型号:XTR111
主题中讨论的其他器件: PGA900TVS1401

您好:

我遇到有关 XTR111 EF 引脚的问题。 当 VSP 上的电压超过19V 时、当导线断开时、EF 引脚不是低电平。

EF 引脚拉低在7V 至19V (VSP 电压)范围内运行良好。

此处是原理图、拉高电压 AVDD 为3V。 我使用 PGA900 GPIO1检测 EF 引脚信号。

您是否会帮助提供有关该问题的任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    当 XTR111的输出电压接近 VSP=19V 电源时、XTR111错误标志能够检测开路、断线或高负载电阻。   XTR111输出依从电压至少从电源扩展2V (当 VSP=19V 时、至少扩展17V)。   

    然而、在上面的原理图中、TVS1401钳位保护的 VBR 击穿电压介于17.1V 和17.6V 之间。  因此、当 XTR111输出电压开始达到~17V 时、TVS1401钳位开始导通并消耗 XTR111输出电流、从而为输出电流提供路径。  因此、由于电流流经 TVS1401、XTR111错误标志从不会看到开路或断线情况。

    如果您移除 TVS1401钳位、XTR111将能够在 VSP=19V 时检测开路情况。

    如果您计划在 VSP 电源电压为19V 的情况下使用 XTR111、 然后、您需要选择 关断电压约为19V 的外部钳位、 否则、由于 TVS1401限制 XTR111输出电压并提供输出电流流动的路径、因此错误标志将无法检测开路。

    谢谢、此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis:

    非常感谢,问题得到了解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    另外请记住、当/EF 输出切换为低电平时、C6和 C7会导致短路电流流入 XTR111。 这种短路电流尖峰不仅有可能损坏 XTR111、而且还会在 XTR111内部引起不良的接地反弹和整个电路中的接地噪声。 我想在/EF 输出中添加一个串联的限流电阻器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    谢谢、我将关闭此帖子。  如果您有其他问题、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Luis