主题中讨论的其他器件: PGA900、 TVS1401
您好:
我遇到有关 XTR111 EF 引脚的问题。 当 VSP 上的电压超过19V 时、当导线断开时、EF 引脚不是低电平。
EF 引脚拉低在7V 至19V (VSP 电压)范围内运行良好。
此处是原理图、拉高电压 AVDD 为3V。 我使用 PGA900 GPIO1检测 EF 引脚信号。
您是否会帮助提供有关该问题的任何建议?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
我遇到有关 XTR111 EF 引脚的问题。 当 VSP 上的电压超过19V 时、当导线断开时、EF 引脚不是低电平。
EF 引脚拉低在7V 至19V (VSP 电压)范围内运行良好。
此处是原理图、拉高电压 AVDD 为3V。 我使用 PGA900 GPIO1检测 EF 引脚信号。
您是否会帮助提供有关该问题的任何建议?


您好 Hao、
当 XTR111的输出电压接近 VSP=19V 电源时、XTR111错误标志能够检测开路、断线或高负载电阻。 XTR111输出依从电压至少从电源扩展2V (当 VSP=19V 时、至少扩展17V)。
然而、在上面的原理图中、TVS1401钳位保护的 VBR 击穿电压介于17.1V 和17.6V 之间。 因此、当 XTR111输出电压开始达到~17V 时、TVS1401钳位开始导通并消耗 XTR111输出电流、从而为输出电流提供路径。 因此、由于电流流经 TVS1401、XTR111错误标志从不会看到开路或断线情况。
如果您移除 TVS1401钳位、XTR111将能够在 VSP=19V 时检测开路情况。
如果您计划在 VSP 电源电压为19V 的情况下使用 XTR111、 然后、您需要选择 关断电压约为19V 的外部钳位、 否则、由于 TVS1401限制 XTR111输出电压并提供输出电流流动的路径、因此错误标志将无法检测开路。

谢谢、此致、
Luis