This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1704-SEP:集电极开路饱和电压

Guru**** 2604985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1704-SEP, TLV1701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1161264/tlv1704-sep-open-collector-saturation-voltage

器件型号:TLV1704-SEP
主题中讨论的其他器件: TLV1701

您好!

我想获取有关开路集电极饱和电压的其他数据、您将讨论这些数据:

"我有一些数据目前无法公开分享。 我将与您内部联系。

但 say...it 并不像数据表所暗示的那样糟糕(数据表是温度范围内的最坏情况、还有一些)。 电流限制约为18mA。 我对输出摆幅图并不感到兴奋。"

这将有助于我使用 TLV1704-SEP 比较器对电路的输出接口进行最坏情况分析。

提前感谢您的帮助、

此致

皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    感谢您的参与。 您希望灌入多少电流? 您在输出上驱动什么? 数据表的图4显示了室温下的 VOL 曲线、因此、如果您知道 灌电流的大小、则可以使用与该电流水平成比例的输出电压、并在最坏情况分析中为工艺角和温度变化添加15-20%系数。  

    -Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    非常感谢您的回答。

    灌电流非常低、低于150uA。 问题是、使用低功耗电源很难利用图4、我们实际上使用的是3V3电源。 问题再次在于为该输出指定的极高最大电平(如主题的其他论坛中所述)、对于饱和集电极-发射极结而言、该电平异常高、并防止为具有3V3或1V8 LVCMOS 输入的正确接口保证足够低的电平。

    我们是否别无选择、只能采用特性中指定的最大电平、低于4mA 的电流最大值为1.1V、零电流最大值为700mV? 您是否有其他数据不太严重且裕度较小? 对于低于150uA 的灌电流、在-30°C 至+85°C 的温度范围内、您可以获得哪个最大输出电压?

    再次感谢你的帮助

    祝你度过美好的一天

    此致

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    我明白你的意思。 下面是有关 TLV1701的主题、您可以将其用于 TLV1704-SEP: (+) TLV1701:数据表规格-放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛。 您可以看到、电源之间的灌电流差异不大。 如果您预计低于150uA 的灌电流、则对于最坏情况变化、这对应于低于~80mV 的 VOL + 15-20%。 但愿这有所帮助。

    -Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    非常感谢 这些是我们需要的数据。

    再见

    此致

    皮埃尔