主题中讨论的其他器件: TLV1701
您好!
我想获取有关开路集电极饱和电压的其他数据、您将讨论这些数据:
"我有一些数据目前无法公开分享。 我将与您内部联系。
但 say...it 并不像数据表所暗示的那样糟糕(数据表是温度范围内的最坏情况、还有一些)。 电流限制约为18mA。 我对输出摆幅图并不感到兴奋。"
这将有助于我使用 TLV1704-SEP 比较器对电路的输出接口进行最坏情况分析。
提前感谢您的帮助、
此致
皮埃尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想获取有关开路集电极饱和电压的其他数据、您将讨论这些数据:
"我有一些数据目前无法公开分享。 我将与您内部联系。
但 say...it 并不像数据表所暗示的那样糟糕(数据表是温度范围内的最坏情况、还有一些)。 电流限制约为18mA。 我对输出摆幅图并不感到兴奋。"
这将有助于我使用 TLV1704-SEP 比较器对电路的输出接口进行最坏情况分析。
提前感谢您的帮助、
此致
皮埃尔
您好、Chi、
非常感谢您的回答。
灌电流非常低、低于150uA。 问题是、使用低功耗电源很难利用图4、我们实际上使用的是3V3电源。 问题再次在于为该输出指定的极高最大电平(如主题的其他论坛中所述)、对于饱和集电极-发射极结而言、该电平异常高、并防止为具有3V3或1V8 LVCMOS 输入的正确接口保证足够低的电平。
我们是否别无选择、只能采用特性中指定的最大电平、低于4mA 的电流最大值为1.1V、零电流最大值为700mV? 您是否有其他数据不太严重且裕度较小? 对于低于150uA 的灌电流、在-30°C 至+85°C 的温度范围内、您可以获得哪个最大输出电压?
再次感谢你的帮助
祝你度过美好的一天
此致
皮埃尔
您好、Pierre、
我明白你的意思。 下面是有关 TLV1701的主题、您可以将其用于 TLV1704-SEP: (+) TLV1701:数据表规格-放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛。 您可以看到、电源之间的灌电流差异不大。 如果您预计低于150uA 的灌电流、则对于最坏情况变化、这对应于低于~80mV 的 VOL + 15-20%。 但愿这有所帮助。
-Chi