Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00454, INA213, INA190, INA191, INA186, TINA-TI, INA212
主题中讨论的其他器件:INA213、 INA190、 INA191、 INA186、 TINA-TI、 TIDA-00454
你好!
我正在研究与电流互感器一起使用的该组件、以测量 通过该组件的电流。 我在仿真下一个电路时需要考虑以下注意事项:
-我使用一个理想的运算放大器来模拟 INA213
-我使用电流源模拟电流互感器产生的次级电流。 它除以1000、因为变压器的关系为1000:1。 我想放大22mA。
- R9为15欧姆、因为的是我要使用的电流互感器的端接电阻器。
-我将 Vref 放置在3.3V 的中间
-此外、正如数据表所述、我添加了 C、R10和 R11来降低输入偏置电流。 (数据表的 PAG 16)
我的问题是、我不知道 Rshunt 是否太高、可能会影响 Vout。 我无法减小它、因为电流互感器数据表中指定的电阻。
如何对输入偏置电流进行建模以查看其影响。 比如 crrent 源或电阻器...?