This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA212:INA212的输入偏置电流

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00454, INA213, INA190, INA191, INA186, TINA-TI, INA212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/874917/ina212-input-bias-current-of-the-ina212

器件型号:INA212
主题中讨论的其他器件:INA213INA190INA191INA186TINA-TI、 TIDA-00454

你好!

我正在研究与电流互感器一起使用的该组件、以测量 通过该组件的电流。 我在仿真下一个电路时需要考虑以下注意事项:

-我使用一个理想的运算放大器来模拟 INA213

 -我使用电流源模拟电流互感器产生的次级电流。 它除以1000、因为变压器的关系为1000:1。 我想放大22mA。

 - R9为15欧姆、因为的是我要使用的电流互感器的端接电阻器。

 -我将 Vref 放置在3.3V 的中间

 -此外、正如数据表所述、我添加了 C、R10和 R11来降低输入偏置电流。 (数据表的 PAG 16)

我的问题是、我不知道 Rshunt 是否太高、可能会影响 Vout。 我无法减小它、因为电流互感器数据表中指定的电阻。

如何对输入偏置电流进行建模以查看其影响。 比如 crrent 源或电阻器...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    我们提供了适用于这些器件的模型、这些模型可帮助访问以下链接。  添加电阻器不会降低输入偏置电流、但可以保护输入免受电压变化的影响。

    有关 IB 的一些信息。   https://training.ti.com/getting-started-current-sense-amplifiers-session-8-understanding-filter-related-errors

    我们确实有用于电流感应的低 IB 器件、但它们具有不同的规格和成本。  INA190、INA191、INA186

    您还可以尝试以其他格式导入原理图、因为我无法读取它。

    型号 (3)

    标题 类别 类型 日期
    INA212 PSpice 模型(修订版 A) PSpice 模型 邮政编码 2011年9月30日
    INA212 TINA-TI 参考设计(修订版 A) TINA-TI 参考设计 TSC 2011年9月30日
    INA212 TINA-TI Spice 模型(修订版 A) TINA-TI Spice 模型 邮政编码 2011年9月30日
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入偏置电流建模如下:

    您是否进行了 TINA-TI 仿真? 您能给我们提供您的 TSC 文件吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、初始海报 

    我假设我们已回答了您的问题、并提供了回复。  我将关闭该线程。  如果您仍需要帮助、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我很忙、我尝试在 TINA 中使用此组件以查看其工作原理。

    在第一个消息中、我无法添加图像、因此我将使用 tre 电路和仿真来连接到 Drive:

    我在仿真下一个电路时需要考虑以下注意事项:

    -我使用电流源模拟电流互感器产生的次级电流。 它除以1000、因为变压器的关系为1000:1。 我希望通过初级放大10mA、次级放大10uA。

     - R2为10欧姆、因为的是我要使用的电流互感器的端接电阻器。

     -我在 Vref 中输入了1.6V 电压

     -此外、正如数据表所述、我添加了 C、R1和 R3以减小输入偏置电流。 (数据表的 PAG 16)。

    在仿真中、我可以看到输入偏置不影响 Vout。 这是真实的仿真吗? TINA 仿真中是否考虑了所有参数、 包括输入偏置电流? 还是理想的仿真?

    再说一次、很抱歉耽误你的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不会使用 INA212来测量 µA μ A 的电流。  我会将您引导至 INA190或 INA186。  这些器件具有低输入偏置电流。  此外、在您的仿真中、输入端没有共模电压、并且未定义该电压。  您需要将其偏置到某个电压。  您将看到、10Ω Ω 电阻器上的电流将大于您尝试测量的电流。  每个输入引脚上的电流也会随输入共模电压的变化而变化、如图11中的数据表所示。   

    如果输入偏置电流大于测量的目标电流、则可能会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的惊喜、

    我知道、最好使用偏置电流小于我要测量的电流的电流感应放大器、并且您建议的偏置电流都较低。

    除此之外、我不理解您何时说 "、此外在您的仿真中、输入端没有共模电压、并且该电压未定义。  您需要将其偏置到某个电压"。  IN+和 IN- 并联到 R2。 R2中的 voltaje 为10uA * 10 ohm = 0.1mV。 增益为1000、因此 Vout 为0.1mV * 1000= 0.1V。由于 Vref 为1.6V、因此 voltaje 在1.5V 和1.7V 之间振荡。 所以、我理解它是正确的。 您会确认吗?

    此外、我还使用您建议的 INA186来仿真 nextcircuit:

    我将 C2、C1和 C5作为我在 TIDA-00454项目中看到的滤波器。

    VREF 为1.6V、Vout 为10uA * 15 Ω= 0.075V、因此 Vout 在1.675和1.525V 之间振荡。 是这样吗?

    我能否放大该电路以使 voltaje 适应 ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于没有共模的问题、您添加了共模电压、即输入电压不受任何电压控制。  这意味着它没有偏置、并且可以远离 INA212接地电位。  在第二个电路上、您将电压共模限制为 GND。  这会强制输入电压共模为零电压。  您在下面的原理图图像中、我圈出了您添加到 INA186的 VCM。  您的 INA212上的输入偏置电流将取决于 VCM 电压。

    因此、在 INA186A5的输入端、我计算出的输出电压为10µA * 15Ω= 150µV μ V。  然后、当增益为500时、您应该会看到75mV 的变化、正如您所说的那样。  您还必须注意、INA186的 VOS 指定为50µV μ V、因此您的输出端 Vref 电压的偏移误差也可能为25mV (50µV * 500)。  如果直流偏移对您的应用不重要、那么这种情况无关紧要。   

    对于此类低电流测量、您可能需要增大 Rshunt 值。  如果您添加了另一个增益级、请注意 您在以下阶段引入的失调电压误差。