Other Parts Discussed in Thread: PGA205, OPA192
主题中讨论的其他器件: OPA192
您好!
我们尝试在放大电路中集成 PGA205 IC -下面附加了该方案。
我们遇到来自未知来源的问题、我们将感谢您的任何帮助。
该电路包含两部分放大功能-第一部分是运算放大器开关传感器的电流到电压、
方案中的哪个输出可被视为"TP2"。 该部件包括用于更改增益速率的模拟开关。
第一个器件的输出被驱动至 PGA205、在"TP1"上的方案中可以看到该 PGA205输出。
问题是、在切换 PGA205时(通过 A0和 A1)、它会影响放大的第一部分、
这似乎是由一些不需要的电容造成的。
下面随附了 TP1和 TP2点的示波器视图、其中顶部为 TP2 (放大器的第一部分 I 至 V)、以及
底部是 TP1 (PGA205的输出)。 可以看到、在 PGA205更改开关状态时、也会更改 TP1和 TP2更改速率、
而应该是梯形的信号会失真。