This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA205:PGA205电路问题

Guru**** 2503935 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA205, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/882866/pga205-pga205-circuit-issue

器件型号:PGA205
主题中讨论的其他器件: OPA192

您好!

我们尝试在放大电路中集成 PGA205 IC -下面附加了该方案。

我们遇到来自未知来源的问题、我们将感谢您的任何帮助。

该电路包含两部分放大功能-第一部分是运算放大器开关传感器的电流到电压、

方案中的哪个输出可被视为"TP2"。 该部件包括用于更改增益速率的模拟开关。

第一个器件的输出被驱动至 PGA205、在"TP1"上的方案中可以看到该 PGA205输出。

问题是、在切换 PGA205时(通过 A0和 A1)、它会影响放大的第一部分、

这似乎是由一些不需要的电容造成的。

下面随附了 TP1和 TP2点的示波器视图、其中顶部为 TP2 (放大器的第一部分 I 至 V)、以及

底部是 TP1 (PGA205的输出)。 可以看到、在 PGA205更改开关状态时、也会更改 TP1和 TP2更改速率、

而应该是梯形的信号会失真。

e2e.ti.com/.../2161.1.pdf

  • 添加到 Phrasebook
    • 没有英文单词表->希伯来语...
    • 创建新的单词表...
  • 复制
  • 添加到 Phrasebook
    • 没有英文单词表->希伯来语...
    • 创建新的单词表...
  • 复制
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amitai、

    从 OPA192中的跨阻放大器到 PGA205的模拟开关、您的原理图设计没有任何未决问题。 请进行一些额外的测量、并告知我们测试结果。 下面是我感兴趣的内容。  

    TP2测试点是一个非常高的阻抗点。 请使用低电容示波器探针重复相同的测量。 我想知道测量是否由于探头电容而是人工进行的。  

    U4A 和 UA4B 用于切换 PGA205的增益。 如果 MOSFET 的电容较高、则 RC 时间常数可能很大。 但我怀疑这是问题所在、因为输入信号的时间常数约为1.25ms。  

    3.请验证 DG1413EQ 中的开关位置是否正确实现。 顶部和底部模拟开关之间没有串扰/路径。  

    4.请在 J1连接器的输入端注入一个已知的方波输入电流电平、并查看其余电路的性能。  

    我排除了 PGA205可能存在的 BW 问题。 当 G=2时、运算放大器的带宽被指定为400kHz。  

    请重新测量信号响应并告知我们。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amitai、

    请告诉我您的调查结果。 如果问题得到解决、请也告知我们。  

    谢谢、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Raymond 的建议、

    我们的原始电路、其中有一个具有开关功能的运算放大器、

    因此、我不认为这是因为位置等原因

    附件是电路的原始电路方案、可以通过比较这两者来帮助。

    Amitai

    e2e.ti.com/.../15.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amitai、

    如果没有实际测试结果、这是一个很难诊断的问题   

    之前、我请求在 J1连接器的输入端注入已知的输入方波电流信号。 在 TP2和 TP1捕获的信号是什么。 您可以向我发送捕获的屏幕截图吗?

    我猜测问题可能不是由 PGA205引起的。 PGA205的输入阻抗极高、输入电容极低、请参阅所附的成像器件。 如果 OPA192的电路和布局相同、则 PGA205不太可能产生问题。 您的信号的 RC 时间常数大约为0.2毫秒。  

    我有后续问题。 请向我发送示波器屏幕截图、否则 我无法为您提供帮助。 如果您有隐私问题、请通过 E2E 论坛向我发送私人消息。  

    1. ast-A5-AMP-1001.5和 ast-A5-AMP-1001.6中的 PCB 是否具有相同的布局? PCB 布局有何差异?

    2.在 AST-A5-AMP-1001.6 PCB 中、请移除 PGA205器件、在方波中注入已知电流基准信号、您在 TP2点看到什么? 它应遵循输入基准信号的形状+增益。 请向我发送这些屏幕截图。  

    3.您发现有多少 PCB 板存在相同的问题?

    从 I2V 第一级 TP2的信号模式可以看出、互阻抗信号的输出已经存在失真问题。 在 PGA205之后、TP2的放大效果在 TP1测试点最差。 我猜测您的不必要失真在第一个 I2V 级、不是由 PGA205增益级引起的。 请向我发送捕获的屏幕快照。  

    这是我在没有看到实际测试证据的情况下能够提出的建议。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amitai、

    请告诉我 您问题中的其他发现。  

    最棒的

    Raymond