This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR305:输出精度取决于电源电压

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/876267/xtr305-output-accuracy-depending-on-supply-voltage

器件型号:XTR305

安培团队您好!

我们的客户正在其应用中使用 XTR305。

我们是否有关于电源电压如何影响输出信号的信息?

背景:

该器件随附+24V 和-5V 电源

根据应用情况、输出为0..20mA 或0..10V

5V 的负电源电压可能与标称值相差+-200mV (在使用开关稳压器的 DS 中有骤升)

XTR305输出所需的精度为1%。

祝你一切顺利、

Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olrik、

    XTR305内部 OPA 提供一个典型值为+/-0.2uV/V (和最大+/-10uV/V)的 PSRR (电源抑制比)。  仪表放大 器还具有类似的 PSRR、典型值为+/-0.8uV/V (和最大值为+/-10uV/V)。

    例如、如果初始电源电压范围为+/-200mV、则放大器失调电压的变化仅是放大器(OPA)变化偏移的0.04uV 典型值(最大2uV)的极小变化。

    开关稳压器 通常在高频下存在纹波噪声。  XTR305的 PSRR 在低频时的典型值约为>120dB,在高频时降低。  这是大多数运算放大器的预期行为。 请参阅图7和图8、其中显示了 PSRR XTR305性能与高达100kHz 的频率间的关系。  

    建议滤除/降低开关电源的纹波噪声。  有关所需电源旁路的讨论、请参阅第8.2.1节、尤其是数据表第10节讨论了电路板布局和电源去耦。  图49显示了针对有噪声的开关电源的建议电源去耦方案、如下所示:

    非常感谢、

    此致、

    Luis