This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011:设计的迟滞和测量的迟滞之间不匹配

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/880172/tlv7011-mismatch-between-designed-hysteresis-and-measured-hysteresis

器件型号:TLV7011

大家好、

我设计了一个电压为910mV电压为918mV 的比较器、仿真后测量迟滞时、得到的值为28mV。

IC 的内部迟滞为14mV、外部迟滞为8mV。 根据我的理解、这两项内容将被添加(如果我错了、请纠正)。

此外、预期值为22mV。我可以知道额外6mV 的来源。

如果您可以告诉我如何计算总迟滞、这将对我有所帮助。

请找到随附的 TINA 文件

此致

哈里

e2e.ti.com/.../Comparator-_5B00_TLV7011_5D00_.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    您应考虑迟滞和输入失调电压的制造容差。 如果您的编程迟滞不比迟滞容差与输入失调电压容差之和大得多、则实际阈值将与计算值大相径庭。 另请参阅数据表的第8.1.2节。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    我将在明天回顾仿真和模型、并返回给您。

    Kai 的观点是、在整个温度范围内(1.2mV 至14mV)、迟滞存在很大差异。

    仿真模型通常基于典型值、在本例中为4.2mV。

    因此、我需要研究仿真显示的内容为何如此之大。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    正如我所怀疑的、该模型在如何实现迟滞方面存在问题。  我已更正模型并附加了一个新的 TINA 文件、供您使用进行仿真。  我还随附了一个 Excel 电子表格、您可以使用该电子表格在将来创建新设计。  基本上、电子表格会计算创建具有迟滞的比较器电路的数学运算。  请注意我之前对使用典型值而非最大值的 TI 模型的评论。

    以下是我们添加外部迟滞的设计指南、其中包括在电子表格中实现的公式。

    www.ti.com/.../sboa313a.pdf

    下周我将在 TI.com 上更正模型。  很抱歉、模型创建了混乱。

    卡盘

    e2e.ti.com/.../Comparator_5F00_hyst_5F00_tool.xlsx

    e2e.ti.com/.../TLV7011_5F00_chuck.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    非常感谢。

    很抱歉耽误你的回答、我在度假。

    请您向我解释以下主题。

    我没有正确理解他在下面的线程中解释的第二个关系。(失调电压和迟滞)。

    我将如何检查它。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    您到底有什么不明白的地方?

    比较器的输入失调电压只是以相同的量对两个跳变点进行偏移。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    Kai 总结得很好。  让我们举例说明。  假设我们构建了一个电路、在该电路中我们使用了具有0mV 失调电压的理想比较器、并且我们将具有外部迟滞的开关阈值设计为+5mV 和-5mV。  现在、假设这是一个偏移为+2mV 的非理想比较器。  新的开关阈值为+7mV 和-3mV。  总迟滞仍然为10mV、但由于偏移、它在0V 附近不对称。

    希望这对您有所帮助、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck 和 Kai:

    非常感谢。

    根据上述示例、比较器的偏移电压会添加到外部迟滞、但总迟滞保持不变。

    但比较器将同时具有失调电压和内部迟滞。

    我的问题是内部迟滞和失调电压都将添加到外部迟滞中。

    谢谢、此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    我的简单示例解释了内部迟滞和偏移之间的关系。 这些值需要用作我之前分享的应用手册中的开关阈值。 通过使用失调电压和内部迟滞来计算适当的反馈电阻、可以添加外部迟滞。

    很抱歉、它最初看起来比现在简单。 您需要执行一些代数或使用我提供的电子表格来设计外部迟滞。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    非常感谢。

    我将根据您的建议执行此操作、如果需要任何帮助、我将与您联系。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错的 Hari。  祝你好运。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    我尝试根据您提供的应用手册计算组件值。

    我设置 R2=100K、计算出 R1并得到不同的值。根据计算器 R1的值为221、但我得到444.4。

    但反相端子所需的电压是正确的。

    我随附了我的计算表、可能我知道哪里出错了。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    您显示的计算没有任何问题。  我不确定你从哪里得到221、但你的数学是正确的。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    当我将 VH (918mv)和 VL (910mv)放入 Excel 计算器时、我将得到 R2=100k、R1=221。

    在上面的计算中、我修复了 R2=100K 并尝试找到 R1、但其值与从计算器工具获得的值不同

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    是否确定选择了 PP 输出级和同相比较器配置选项?

    当我使用该工具时、我不会得到 R1 = 221。  无论如何、您的数学是正确的。  假设您没有专用的 REF、Excel 工具会计算 R4和 R5。  重要的是、您共享的分析是正确的。  

    这是该工具的副本、其中输入了您的值。  这可能有助于展示不同之处。

    Chucke2e.ti.com/.../3365.Comparator_5F00_hyst_5F00_tool.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一段时间里、我们没有看到这个线程的任何响应、所以我将关闭这个线程。

    如果您需要进一步的帮助、请随时重新打开或启动新帖子。

    谢谢

    卡盘