主题中讨论的其他器件:INA330、 TINA-TI、 TLV9002
我想了解一下运算放大器电路。
V_ref = 2.5V、Target_Voltage = 2.1 ~ 2.55V。
根据 Target_Voltage、驱动输出电压为1.8至4.3V。
但是、我对反馈电路(R2C2 // C1)没有了解。
我知道它是 PID 控制、输入和输出信号是直流电源。
我认为运算放大器仅在为直流输入/输出时用作比较器。
或者、即使直流分量是输入、也有输出公式吗?
实际上、输入电压不是完美的直流电压、而是由 PWM 信号整流电路产生的直流值。
请告诉我、是否有任何公式或方法可以找到 V_output 电压。