Other Parts Discussed in Thread: INA260EVM, INA260
主题中讨论的其他器件: INA260
大家好、
我对 INA260EVM 有疑问。
您能否告诉我如何设置分流电压的触发电压? 似乎有一个警报引脚设置。 ALERT 引脚设置是否等于触发电压?
此致、
山口
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Takashi、您好!
如果您使用的是 EVM GUI、则可以获得以下系列图像中所示的触发分流电压测量。 您首先单击操作模式文本字段。 然后选择"分流电压、触发"。 然后单击"写入所有寄存器"。 最后、您可以单击"Read All Reg."
运行模式"分流电压、触发"触发器件通过写入命令而不是阈值电压开始采样。 而警报引脚由警报限值文本字段中定义的阈值电压触发。 您将需要更新测量值、然后器件才能确定是否已超出警报限值。 在连续模式下、更新持续时间受分流和总线转换速度的限制、而在触发模式下 、更新持续时间取决于您何时发送 Write All Reg 命令。
Takashi、您好!
您的理解是正确的。 对于触发模式、需要在 i2c 触发时超过警报条件的警报值、以使 ALERT 引脚切换。 至于连续模式、器件将在一个或两个转换周期内持续测量并指示何时超过警报条件、而 GUI 将由于软件施加的限制而花费更长的时间。
虽然 GUI 在连续模式下持续更新、但您的系统不必以相同的方式运行。 如果您使用了微控制器、则可以对 INA260进行编程以进行持续监控、然后在警报被拉至低电平时只读取寄存器。