This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260EVM:分流电压、触发

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA260EVM, INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/900445/ina260evm-shunt-voltage-triggered

器件型号:INA260EVM
主题中讨论的其他器件: INA260

大家好、

我对 INA260EVM 有疑问。

您能否告诉我如何设置分流电压的触发电压?  似乎有一个警报引脚设置。 ALERT 引脚设置是否等于触发电压?   

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    您是否阅读 了 INA260EVM 用户指南的第4.1.4节?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi、您好!

    如果您使用的是 EVM GUI、则可以获得以下系列图像中所示的触发分流电压测量。  您首先单击操作模式文本字段。  然后选择"分流电压、触发"。  然后单击"写入所有寄存器"。  最后、您可以单击"Read All Reg."  

    运行模式"分流电压、触发"触发器件通过写入命令而不是阈值电压开始采样。  而警报引脚由警报限值文本字段中定义的阈值电压触发。  您将需要更新测量值、然后器件才能确定是否已超出警报限值。 在连续模式下、更新持续时间受分流和总线转换速度的限制、而在触发模式下 、更新持续时间取决于您何时发送 Write All Reg 命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的回答。 请支持以下问题吗?

    请让我检查一下我的理解、以防万一。  在触发模式下、器件通过 WRITE ALL reg 开始采样、并通过 Read All reg 显示。 我的理解是否正确?

    2.此 GUI 是否无法使用、如示波器触发器、当超过特定阈值时、此时将显示电流值(或电压值)?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi、您好!

    GUI 会提示您写入所有寄存器。  然而、在触发前、器件并不要求所有寄存器都被写入。  唯一需要写入的寄存器是配置寄存器。

    2. GUI 和器件仅由 i2c 通信触发。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的回答。  对于问题#2、请允许我用另一个词再次提问。

    客户希望仅在分流电压超过特定阈值电压时显示在 GUI 上。 此 GUI 无法执行此操作。 我的理解是否正确?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi、您好!

    您的理解是正确的。 对于触发模式、需要在 i2c 触发时超过警报条件的警报值、以使 ALERT 引脚切换。  至于连续模式、器件将在一个或两个转换周期内持续测量并指示何时超过警报条件、而 GUI 将由于软件施加的限制而花费更长的时间。

    虽然 GUI 在连续模式下持续更新、但您的系统不必以相同的方式运行。 如果您使用了微控制器、则可以对 INA260进行编程以进行持续监控、然后在警报被拉至低电平时只读取寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的支持。

    您是否有另一个可连接到 INA260并可在稍短的周期内读取的 GUI 系列?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi、您好!

    到目前为止、我们没有针对 INA260的另一个读取速度更快的 GUI。  但是、微控制器团队可能会提出一些建议、帮助您以最少的编程来读取和写入器件、从而帮助您在更短的周期内进行读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的支持。  我对 EVM 还有另一个问题。

     

    是否可以将持续轮询数据显示在 Graph 中的当前值数据导出到 CSV?

    EVM 用户指南指出:“Graph 工具会绘制采集的数据,并在必要时导出到文件”。  您能告诉我如何将数据导出到 CSV 吗?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi、您好!

    如果要从图形中导出数据、只需右键单击该图形即可显示导出选项。  根据我所能知、我的 GUI 没有提供导出 csv 的选项、但提供了导出到 Excel 的选项。