Other Parts Discussed in Thread: OPA567
大家好、团队成员。
如果 OPA567与双电源搭配使用、在第一次摆动期间将出现负电压。
是否有方法可以减少这种情况?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
小林-圣
除非 另外注明、否则数据表典型特性图的额定温度为 TA =+25°C、VS =+5V。 Ω、在使能10 μ s 图的一部分输出脉冲变为负值、大约为-1.5V (1V/div 缩放)时、 该结果表明该设置使用了+/-2.5V 电源。 遗憾 的是、我们没有提供用于典型特征图的特定设置信息的任何文档。
由于数据表中提供了这些图形、因此可从实际的 OPA567器 件中获得结果、这些器件支持瞬态行为、即器件行为。 实际瞬态特性可能因应用而异。 如数据表所述、"典型特性部分显示了各种负载阻抗下禁用和启用条件下的输出行为示例。 请注意、这种行为是电路板布局、负载阻抗和旁路策略的函数。 对于敏感负载、建议使用低通滤波器或其他保护策略。" 因此、该设置可能会影响 OPA567的瞬态行为。
此致、Thomas
精密放大器应用工程