主题中讨论的其他器件: LMP7702、 OPA2182、 OPA2192
需要一个与 OPA2376具有相同规格的新器件、但轨到轨电源为12V。 请建议新器件型号。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
上午罗汉
您可能会看到 LMP7702
您好、Rohan、
另请看一下 OPA2192。 它是一款高电压 CMOS 运算放大器、电源电压范围为4.5V 至36V、具有极低的失调电压和漂移以及轨到轨输入和输出(RIRO)。 其直流、交流和噪声性能与低电压 OPA2376相当。
您可以在此处查看 OPA2192信息:
http://www.ti.com/product/OPA2192
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、Thomas
精密放大器应用工程