This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376:具有相同规格和高电源电压范围的替代器件

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2376, LMP7702, OPA2182, OPA2192
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/875536/opa2376-alternate-part-with-same-spec-with-high-supply-range

器件型号:OPA2376
主题中讨论的其他器件: LMP7702OPA2182OPA2192

需要一个与 OPA2376具有相同规格的新器件、但轨到轨电源为12V。 请建议新器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午罗汉  

    您可能会看到 LMP7702

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmp7702.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Michael!!

    我能否使用 LMP7702生成具有特定增益设置的多个基准电压。 如果使用双通道运算放大器实现多增益、对性能有任何影响?

    示例:2.5V I/p 至4.5VREF 和2.5V 至9.5V REF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑你能做你描述罗汉的事情、  

    任何类型的 TINA 文件都有助于了解您的详细信息或原理图。  

    在直流级别、您所描述的内容很简单、只是涉及直流精度问题。  

    2、如果它是基准电压、包括电容负载? 则存在稳定性问题等。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际生成的基准电压将会进入传感器

    1) 4.2V 是压力传感器的电源(最大电流消耗为3mA)

    2) 2) 9.5V 用于温度传感器

    正如您所说的那样、这可能会导致稳定性问题、我是否可以使用 OPA2182来解决这一问题。

    或者、请提出一些想法、以便与我们正在寻找的相同方法相同。

    随附的快照供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这是一个开始  

    1、也许不级联这些电压会提高直流精度、将2.5V 基准电压用于第二级设置以获得正确的增益

    2.为什么要在环路中放置15欧姆电阻?  

    3.稳定性取决于负载,您尚未显示-某种阻抗,包括去耦(?) 两个传感器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    另请看一下 OPA2192。 它是一款高电压 CMOS 运算放大器、电源电压范围为4.5V 至36V、具有极低的失调电压和漂移以及轨到轨输入和输出(RIRO)。 其直流、交流和噪声性能与低电压 OPA2376相当。

    您可以在此处查看 OPA2192信息:

    http://www.ti.com/product/OPA2192

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程