主题中讨论的其他器件: OPA140
尊敬的团队:
我想问一下轨到轨运算放大器 TLV9004的方法。
在数据表中、未指定输出电压。
有关输出电压的信息仅针对电源轨的电压输出摆幅而指定。
它是否只是因为轨到轨方法保证了偏置电源的输出值而显示?
我想知道输出电压数据(或最大输出电压摆幅)。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Si Yoon、您好!
TLV9004数据表规格格式与 OPA140示例非常相似。 TLV 9004表示(对于2k 负载) VOUT 将优于电源轨的55mV。 VOUT 范围为(V-)+ 55mV 至(V+)-55mV。 以相同的5V 和0V 电源为例、VOUT 范围优于0.055V 至4.945V
这适用于端接至中间电源2.5V 的2k 负载。 如果负载为4K、端接至 V-、则输出范围为0.001V 至4.945V
尊敬的 Si Yoon Kim:
您可能从这些仿真中看到它:
e2e.ti.com/.../si_5F00_tlv9004.TSC
Kai