This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA188:OPA188 SPICE 模型

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA188, LM10, OPA454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/889130/opa188-opa188-spice-model

器件型号:OPA188
主题中讨论的其他器件: LM10OPA454

你(们)好

我需要运行涉及 OPA188的电路仿真、但找不到兼容的 SPICE 模型。 我使用的是 EasyEDA、它使用标准 SPICE2和 SPICE 3模型、但 到目前为止我只有一个 TI TINA 模型。  

是否有人可以提供正确的 SPICE 模型或将表单 TINA 转换为 SPICE 的配方?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、  

    如果您转到产品文件夹的设计和开发选项卡下、通常会有一个 SPICE 选项-此 zip 文件将显示一个.lib 选项、我想这是您想要的、我想在这里圈出顶行。  

     一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    Michael 是对的。 我们的所有模型均未加密。 您可以找到.lib 文件并将其导入到您的仿真器中。  

    e2e.ti.com/.../OPA188.LIB

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel 和  

    感谢您的回答、但由于其他 EasyEDA 问题、我的问题仍未解决。 因此、我决定进行 TINA 仿真、但运气不是很好。

    我将电路简化为一个最小概念、并在 TINA 中进行仿真。 如下图所示、使用"理想"运算放大器时、它的工作原理在使用实际 OPA188 Tina 模型时不起作用。

    正确的仿真参数顶部应该是什么、才能使该模型在此简单电路中正常工作?  下面是 TINA 原理图、以防您需要查看参数(所有默认值).e2e.ti.com/.../OPA188_5F00_test.TSC

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您的反馈位于错误的位置、基本上会在 输入端强制使用较大的 Δ V 将放大器固定到电源轨、  

    如果我解决这个问题、下一个问题是您的5k 基极 R 再次导致过多的 IR 压降、从而将输出推至电源轨、  

    如果我将 R 减小到200欧姆、我们现在看到两个运算放大器输入相等、这意味着它现在正在运行闭环、 但是、仅仅是勉强-运算放大器输出引脚脱离电源轨、但不会太大-仍必须有大量基极电流才能支持568mAIN 的5 Ω 负载

    我不确定晶体管可以处理这么多、但无论如何、仿真现在正在工作、  

    更新了电路  

    e2e.ti.com/.../OPA188_5F00_current-source.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    正如 Michael 所说的、原理图中有两个重要的绘图错误、即 V2缺少接地以及电流源中从 R5到 OPA188输入的反馈路径缺失。 除了2N2222的不正确假设的电流增益、这个晶体管还有另外一个问题:2N2222不可能耗散功率! 2N2222的集电极电流为2.338V / 5R = 467.6mA。 集电极发射极电压为40V - 2.338V = 37.66V。 这会导致2N2222的散热为37.66V x 467.6mA = 17.6W。 这远远超出了2N2222可以耗散的功率!

    您可能会问自己、为什么输入分压器上的电压会击穿? 嗯、根据 OPA188数据表的图43、输入之间有二极管钳位。 因此、OPA188输入端的电势过低也会下拉 OPA188的+输入端。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael 和 Kai

    非常感谢您的支持。

    遗憾  的是、我不认为反馈是问题、因为 R2太小(5欧姆)、稍后添加反馈仅用于电流感应。  正如我在前面所说的那样,我将原理图缩小到最小值,只是为了检查运算放大器问题。 无论怎样、它都能与理想的运算放大器配合使用。  

    我担心您的建议也不起作用、因为我试图获取的是浮动36伏电源、就像 TI 应用手册( )中的这个示例一样(如下所示):

    唯一的区别是:

    1) 1) LM10具有内部电压基准(在本例中、V1= 2.5V 替换)

    2) 2)不需要的晶体管输出级增益、因为系统将提供小于150mA 的输出电流

    3) 3)运算放大器从 Vin 获取电源电流、这在我的情况下是不必要的、因为我的板上有5V 电压(由 V3进行抑制)

    如您所见、此电路中的实际负反馈通过运算放大器的"+"输入提供(因为 晶体管提供反转)。

    这种"浮动"配置确实需要具有低失调漂移的轨到轨运算放大器、这就是我选择 OPA188的原因。

    我仍然认为仿真参数有些不足、但遗憾 的是、我不是一个足够好的 SPICE 用户。

    如果我错了、请告诉我。

    此致

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

    感谢您的回答。 请阅读下面我对 Michael 的答复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    恐怕,但我不明白你说的话:-)

    您能详细描述一下您想要构建的内容吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我想使用 OPA188构建浮动36V 电源、与以下内容几乎相同:

    谢谢、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    您在哪里可以找到此电路(自举稳压器)? 我想更深入地研究这份文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    它来自应用手册、可在 LM10的产品网站上找到:

    《AN-211新型运算放大器创意》

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tamara、

    这是一种经典配置、但无论如何、我在以下 TI 应用手册中发现了这种特殊情况:

    http://www.ti.com/lit/an/snoa638a/snoa638a.pdf

    无论如何、我的原始问题仍然存在、这是模拟参数问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、  

    如果您仍需要 PSpice 模型文件、则可以在产品文件夹中找到该文件。  

    我的计算机上有 LTSpice、如果我向下搜索该 zip 文件并双击.lib 文件、它将在 LTSpice 中打开以显示模型网络列表。 如果这对您不有用、您可以在仿真器中获取已知的工作运算放大器模型、并粘贴到库文件内容上、然后将其 res-save 作为 OPA188模型文件  

    文件所在的位置、  

    下面是在 LTSpice 中打开.lib 文件的样子、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还在使用 LM10查看应用程序 ckt -您知道这确实是一个特殊的部分

    如果您只是尝试提供电压更高的电源、如果您需要更大的电流、请查看 OPA454 100V 运算放大器以及该外部晶体管创意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔  

    再次感谢您的模型。  

    现在 、电路拓扑已经证明是正确的、我有了正确的模型、但 仿真没有产生正确的结果。 当然、这是因为模拟参数、这是我最初问题的主题。

    此致

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这证明了我的情况:VEE >=-3微伏使模型工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、我们将研究该模型。