Other Parts Discussed in Thread: OPA377
主题中讨论的其他器件:OPA377
我使用 OPA377 作为 限流电路。
OPA377 3引脚的电压为0.19V,、 但 OPA377 4引脚的电压为0.72V。
3引脚和4引脚的电压应等于0.19V。
连接器 P3的2个引脚之间的电压也 应为0.19V,、但为0.72V。
问题是什么?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您的电路应该能够工作:
请注意、如果 LED 的导通电压过高、电路可能会振荡。 您可以通过用1N4148更换 LED 进行测试来检查这一点。
Kai
问题不在仿真中、但可能在您的电路板上。 您是否正在使用试验电路板?
根据您的描述、问题似乎出在运算放大器的反馈环路上。 如果 OPA377正常工作、PIN4必须遵循引脚3。 由于引脚4 测量的电压为0.72V、因此 RT1电阻器上的电压将约为0.792V、这是错误的电压值。
请遵循 Kai 的建议并检查 恒流驱动分支上的电压、其中3.3V = V_LED1 + V_NPN (集电极到发射极)+ V_RT1
RT1上的 V_RT1电压需要~0.2V、以生成20mA 的恒定电流。
如果您对电路板上的所有物理连接充满信心、请最后 更换 OPA377。
最棒的
Raymond