This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA377-Q1:有关使用 OPA377构建限流电路的一些问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/901268/opa377-q1-some-questions-about-using-opa377-to-build-a-current-limiting-circuit

器件型号:OPA377-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA377

我使用 OPA377 作为 限流电路。

OPA377 3引脚的电压为0.19V,、  但 OPA377 4引脚的电压为0.72V。

3引脚和4引脚的电压应等于0.19V。

连接器 P3的2个引脚之间的电压也 应为0.19V,、但为0.72V。

问题是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电路应该能够工作:

    e2e.ti.com/.../opa377.TSC

    请注意、如果 LED 的导通电压过高、电路可能会振荡。 您可以通过用1N4148更换 LED 进行测试来检查这一点。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TINA 中对其进行了仿真、它 的工作原理通常为。μ W

    但在实际电路中、它的工作异常。我已经检查了电阻器和电容器的所有值,它‘s 全部正确。

    在 PCB 上,LED 工作,、但测试点 VF3和 VF1的电压 过高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LED 上的压降是多少?

    您是否检查了使用小信号二极管(1N4148、例如)替代 LED 的电路?

    您有范围吗?

    请勿使用万用表或示波器探头直接接触电路节点。 首先插入一个100R 电阻器、以隔离杂散电容。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    问题不在仿真中、但可能在您的电路板上。 您是否正在使用试验电路板?  

    根据您的描述、问题似乎出在运算放大器的反馈环路上。 如果 OPA377正常工作、PIN4必须遵循引脚3。 由于引脚4 测量的电压为0.72V、因此 RT1电阻器上的电压将约为0.792V、这是错误的电压值。  

    请遵循 Kai 的建议并检查 恒流驱动分支上的电压、其中3.3V = V_LED1 + V_NPN (集电极到发射极)+ V_RT1

    RT1上的 V_RT1电压需要~0.2V、以生成20mA 的恒定电流。

    如果您对电路板上的所有物理连接充满信心、请最后 更换 OPA377。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LED 上的压降为1.3V。  

    我使用一个100Ω Ω 电阻器来隔离杂散电容、测试结果是一样的。

    我实际测试的电压如下所示:μ V

    我使用1N4148而不是 LED、我实际测试的电压如下所示:μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不使用试验电路板。我使用印刷电路板。 。测试电压、请参阅我对 Kai klaas69的回复。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    嗯、我认为您的电路中有东西损坏。 我会从头开始使用全部新器件、然后再次检查。

    顺便说一下、您使用什么晶体管? 是否有任何错误的连接?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    如果比 T1晶体管高2.4V、则 R6底部不会有1.4V 电压。 在 T1的收集下方、仅剩0.9V。 我同意 Kai 的观点、即您的电路中存在问题。  

    您是否按照我的建议更换过 OPA377?  

    最棒的

    Raymond