This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA168:在 OUT 引脚处使用大电容器进行滤波

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: INA168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/883952/ina168-useing-large-capacitor-for-filtering-at-out-pin

器件型号:INA168

您好、先生

电路:  

输入- 20-50V LED 转换器(特别消除、电流噪声为120Hz)

负载- LED 70mA - 3A

感应 R - 60m Ω

RL = 60.4k // 1uF

VCC - 5V

结果:  

ILOAD0 -单位功能在10ms 后为50V

输出 AT OUT 引脚:稳定正常(模拟和实际测试)


问题:

我想知道如何使用1uF 到 RL 的大电容器来使电路不稳定。

是否有办法通过在输出端使用大电容器来检查芯片的讽刺效果?

主席先生,谢谢你。

玩得开心!

我想知道 INA168  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moon、

    感谢您考虑使用德州仪器。 我现在正在研究您的问题、并将在今天稍后的时间为您提供有关此特定问题的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moon、

    我与我们的设计团队讨论了您的问题。  它是我们的旧器件之一、因此其规格列表不如我们的新器件那么全面。 我们没有任何未发布的与最大输出电容器相关的曲线。  但是、设计团队确实认为这是一种固有的稳定拓扑。  它们不希望该器件在输出端的电容器出现任何稳定性问题。  此外 、在数据表的带宽部分、包括原始1999数据表草稿中的、他们说输出电容器不应导致不稳定。

    如果您有疑问、我可能建议放置一个比您打算使用的电容器大一个数量级的电容器、看看这是否会导致任何问题。  如果不会导致问题、我们的制造公差应足够严格、以表明这不会成为问题。  另外、我们还有一个应用手册、其中讨论了如何测量器件 zout 以推断阻抗的值可能会导致不稳定。  如果您对这种方法感兴趣、 可以在此处找到它