您好、先生
电路:
输入- 20-50V LED 转换器(特别消除、电流噪声为120Hz)
负载- LED 70mA - 3A
感应 R - 60m Ω
RL = 60.4k // 1uF
VCC - 5V
结果:
ILOAD0 -单位功能在10ms 后为50V
输出 AT OUT 引脚:稳定正常(模拟和实际测试)
问题:
我想知道如何使用1uF 到 RL 的大电容器来使电路不稳定。
是否有办法通过在输出端使用大电容器来检查芯片的讽刺效果?
主席先生,谢谢你。
玩得开心!
我想知道 INA168