This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA836:如何使用 OPA836实现缓冲器?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA836, OPA659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/873117/opa836-how-to-implement-a-buffer-using-opa836

器件型号:OPA836
主题中讨论的其他器件: OPA659

您好!

如何使用 OPA836实现缓冲器?

我附加了我的仿真、请看一下。

e2e.ti.com/.../OPA836.TSC

运算放大器在5V 单电源下运行。

输入信号为直流到60MHz、振幅为1V。

R1和 R3用作衰减器、输入阻抗必须为1M 欧姆。

我遵循了 OPA836数据表中图60的原理图。 我的仿真是基准电压为1V 的同相单电源。

但输出信号似乎是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午、  

    对于该器件、您的电阻器值过高、  

    它指定200kOhm CM 输入 R 为1.2pF

    2、即使没有输入 R、也需要使用加速电容来移除 V+输入的寄生极点

    3.您的反馈和增益 Rs 对于稳定性来说太高了,请尝试大约1k 和1k,将失去偏置电流消除功能

    4.在单电源上、输出引脚不会驱动至0V、请考虑使用 LM7905获得-0.23V 的负电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,由于所需的输入阻抗为1Mohm,我建议使用 CMOS/FET 输入放大器,如 OPA659,  

    正如我看到的,您对振幅为1Vp 的60MHz 感兴趣,我建议查看运算放大器的大信号带宽,而不是小信号带宽。 这通常在数据表的图形部分给出,OPA659将满足您的需求:)  

    如果您可以生成负源,则会非常容易,因为您的传入信号既是正信号,也是负信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么选择 OPA836? 低电源电流的原因是什么?

    您为什么选择图60作为参考? 您的输入信号未在2.5V 偏置电压范围内摆动。

    为什么输入阻抗必须为1M? 在这种情况下、您应该查找具有低输入偏置电流的运算放大器。

    您能详细介绍一下您的应用吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何继续?

    Kai