主题中讨论的其他器件: ISO124、 AMC1311
你好
我需要测量电压,方框图为:
问题是 ISO224具有最大 VDD1 26V 和最大 VDD2 6.5V、我需要相反的、是否有一些具有这些规格的隔离式放大器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Fausto、
ISO124需要双极电源才能实现额定运行、如 KAI 所指出的那样、最小电压为+/-4.5V。
除非您需要 ISO124提供的扩展爬电距离/间隙、否则我不建议您将其超过 ISO224。
遗憾的是、我们没有满足您确切规格的隔离式放大器。
ISO224可在两侧使用最小4.5V 的单极电源供电、在低侧使用最大5.5V 的电源。 使用 LDO 将电压从15V 降至5V 是否适合您的应用?
此外、ISO224的输出是差分的、而不是方框图中所示的单端输出。 为了实现高性能、最好直接连接到差分 ADC 或使用运算放大器进行差分转单端转换。 为了降低成本、只需使用连接到 MCU 的正输出并通过一个弱(10k)电阻将负输出端接至 GND。
您好、Fausto、
正如 Kai 所说、调制器频率为20MHz。 通过隔离传输数据所用的时钟为480MHz。
一般经验法则是将抗混叠滤波器的截止频率设置为至少比调制器频率低十倍频、在本例中为2MHz。 275kHz 等更激进的截止频率完全可以接受、具体取决于所需信号的频率和系统中的噪声成分类型。 如果使用低输入阻抗器件、我建议将 R 值保持在低电平(10 Ω)、以最大程度地减小输入偏置电流产生的误差。 如果使用 ISO224等高输入阻抗器件、这一点并不重要、因为输入偏置电流会低得多。
谢谢 Kai!