This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7321:输出振荡与容性负载

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/883431/lm7321-output-oscillation-with-capacitive-load

器件型号:LM7321

客户正在使用 LM7321对某些射频放大器进行偏置、并观察到大输出振荡。  他们之所以选择 LM7321、是因为它能够在没有 RISO 电阻器的情况下处理容性负载。 在该应用中不需要添加电阻器。  偏置电路包含两个 LM7321、其中第一个的输出通过电阻分压器馈送到第二个。  有关基本电路和捕获的振荡、请参见随附的。

放大器由0V 和-7.9V 供电。 SPICE 仿真未显示此响应、但模型可能对此类负载不准确。   

如果您离线联系我、我可以提供更多数据。  

e2e.ti.com/.../LM7321-oscillation.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    LM7321在输出电容下性能良好。 但是、与所有运算放大器一样、它需要一些反馈电容来防止反馈网络产生任何滞后。

    我将在明天更仔细地查看数据并提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您查看此内容。  我将通过电子邮件向您发送一些其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解反馈路径中丢失的相位始终很重要。 假设运算放大器的输入节点为2pF、电路板走线为2pF。  

    在中等(330pF)至高电容(1uF)输出负载条件下、LM7321的预期带宽介于100k 和2.5MHz 之间

    这是该频段的反馈相位损耗。

    添加4.7pF 反馈电容器可将强相位损耗更改为小相位增益。