请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7321 客户正在使用 LM7321对某些射频放大器进行偏置、并观察到大输出振荡。 他们之所以选择 LM7321、是因为它能够在没有 RISO 电阻器的情况下处理容性负载。 在该应用中不需要添加电阻器。 偏置电路包含两个 LM7321、其中第一个的输出通过电阻分压器馈送到第二个。 有关基本电路和捕获的振荡、请参见随附的。
放大器由0V 和-7.9V 供电。 SPICE 仿真未显示此响应、但模型可能对此类负载不准确。
如果您离线联系我、我可以提供更多数据。