This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293:与 LM293类似的轨到轨-集电极开路/漏极开路输出

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM293, TLV7042, TLV1702
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/880204/lm293-rail-to-rail-similar-to-lm293---open-collector-drain-output

器件型号:LM293
主题中讨论的其他器件: TLV7042TLV1702

大家好、

我的客户将 LM293用于电动交通应用。 但是、客户不太清楚 VCC、Vivr 和共模电压范围之间的差异。

我们能不能提出一些与 LM293相似的新 p/n、采用3.3V 或5V 电源供电的 SOIC8或 VSSOP8 (无 PDIP)封装、输出集电极开路或漏极开路、可接受高达36V 的电源而不会造成损坏。 在3.3V 电源的情况下、输入为轨到轨、而在5V 电源的情况下、如果电源达到36V、则不会损坏输入。 输出端有一个3.3V 上拉电阻器、用于连接 uC。

比较器用作窗口比较器。 我应该在这里提出哪一个 p/n? 可能是 TLV7042?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    LMx39输入范围受限 Vcc-2V (低于 VCC 2V)。 因此、3.3V 电源的限值(过温)为0至1.3V。

    输出高达36V 的直接替代 R-R 输入是 TLV1702 (VSSOP8)、可在2.2V 至36V 的电压下工作。 然而、输入被限制在 VCC+0.3V。

    TLV7042限制为<6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antonio

    我们已经有一段时间没有看到这个主题的任何活动、所以我将关闭这个主题。  如果您需要任何其他支持、请随时打开新线程或回复重新打开该线程。

    谢谢

    卡盘