请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM293 主题中讨论的其他器件: TLV7042、 TLV1702
大家好、
我的客户将 LM293用于电动交通应用。 但是、客户不太清楚 VCC、Vivr 和共模电压范围之间的差异。
我们能不能提出一些与 LM293相似的新 p/n、采用3.3V 或5V 电源供电的 SOIC8或 VSSOP8 (无 PDIP)封装、输出集电极开路或漏极开路、可接受高达36V 的电源而不会造成损坏。 在3.3V 电源的情况下、输入为轨到轨、而在5V 电源的情况下、如果电源达到36V、则不会损坏输入。 输出端有一个3.3V 上拉电阻器、用于连接 uC。
比较器用作窗口比较器。 我应该在这里提出哪一个 p/n? 可能是 TLV7042?
非常感谢、
Antonio