您好,
我们在基于惠斯通电桥的压力传感器中使用 PGA309、该传感器已投入生产。我们在去年已经生产了~1000件。产品的工作温度范围为 -40°C 至125°C。
我们使用 单线制接口通过 PRG 引脚与 PGA309或 EEPROM 的读写操作进行通信。
在其中一个器件中、与器件的通信在85°C 之前工作正常。 但它在105°C 时开始出现间歇性通信、在125°C 时完全停止通信。
无论我是尝试读取 PGA 寄存器还是 EEPROM 内容、它的行为都相似。
用于通信的波特率为9600、8位、奇偶校验:无、
我使用5V UART-USB 转换器连接 PGA309和 PC。 部件号: C232HD-EDHSP-0
您是否有任何建议或建议来找出根本原因。 此时、我的怀疑是 PGA309器件本身。
谢谢、
Raghavendra