This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:高温下的 PGA309通信故障

Guru**** 2383340 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA309
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/897062/pga309-pga309-communication-failure-at-high-temperature

器件型号:PGA309

您好,

我们在基于惠斯通电桥的压力传感器中使用 PGA309、该传感器已投入生产。我们在去年已经生产了~1000件。产品的工作温度范围为 -40°C 至125°C。

我们使用 单线制接口通过 PRG 引脚与 PGA309或 EEPROM 的读写操作进行通信。

在其中一个器件中、与器件的通信在85°C 之前工作正常。 但它在105°C 时开始出现间歇性通信、在125°C 时完全停止通信。

无论我是尝试读取 PGA 寄存器还是 EEPROM 内容、它的行为都相似。

用于通信的波特率为9600、8位、奇偶校验:无、

我使用5V UART-USB 转换器连接 PGA309和 PC。 部件号: C232HD-EDHSP-0

您是否有任何建议或建议来找出根本原因。 此时、我的怀疑是 PGA309器件本身。

谢谢、

Raghavendra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghavendra、

    您是否仔细阅读了用户指南的第4章?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的。 我已经详细阅读了第4.0至4.5节。

    到 目前为止、~1000件的通信效果非常好 、在该特定器件中、工作温度可保持在85°C。问题仅在105°C 时开始。  温度升高时会出现什么问题? 你有什么建议吗?

    谢谢、

    Raghavendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghavendra、

    PRG 连接路径上是否有任何其他组件、例如 EMI/RFI 或滤波、或者您是否有 PGA309系统的原理图或示意图?  在高温下发生通信问题时、是否可以使用示波器直接探测 PGA309的 PRG 引脚?    

    这样可以确保器件在问题发生时仍通过路径接收正确的命令;PCB 上没有任何间歇性连接。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghavendra、

    我没有听到您的声音、如果您有其他问题、请随时发表。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PRG 引脚的路径中只有一个 TVS 二极管。 我随附了 PRG 的 snip 原理图。

    我还尝试将波特率降低到4800、它的运行方式相同。

    但我们尝试在125C 下通电、并且在上电复位后、PGAoutput 正常。 这表示状态机和 EEPROM 的读取在内部工作。

    只有外部通信仍然不工作。

    谢谢、

    Raghavendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghavendra、

    请再次发布原理图片段。 我没有通过。

    要发布图片、请单击输入框标题中的"插入文件"按钮(回形针)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghavedra、

    从原理图的角度来看、  根据原理图符号、原理图显示 了双向 TVS 二极管(尽管器件型号表明 TVS 二极管是单向的)。   使用 具有较低击穿电压(或7.0V 的最大击穿电压)的单向 TVS 二极管将更好地保护器件。  例如、单向 SMF5.0A 提供7.00的较低最大击穿电压和6.40V 的最小击穿电压。  SMF6.0的最大击穿电压为7.37V、略高于 PGA309的绝对最大额定值。

    考虑在  TVS 二极管和连接器 J8之间串联一个500欧姆的电阻器、这 将有助于在瞬态或过压情况下减少流入 TVS 保护二极管的电流、并减少 PGA309所见的任何过压。   此外、放置 一个并联电容器将有助于实现 EMI 滤波保护、 并有助于减缓任何快速过压瞬态。

    一个建议是验证在  高温下出现问题时将示波器放置在 PRG 引脚上的单线通信。  如果您已经确认 在高温下单线接口上没有间歇性连接问题、则   内部 ESD 结构可能 已因 过压或 ESD 事件而损坏或降级、从而在高温下表现出问题。

    谢谢、此致、

    Luis