Other Parts Discussed in Thread: ISO7310C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XTR116 主题中讨论的其他器件:ISO7310C
您好!
我在 Collin Wells 的博客中做了以下回路:
除 aprox 外、一切都运行良好。 输出电流上的过冲脉冲为100uA。 频率与 PWM 相同(10kHz):
我无法确定脉冲的生成位置。
有什么想法吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Pablo、
我想到了两个问题。 GND1和 GND2之间的隔离栅上可能存在过多的不必要的杂散电容。 或者标有"Rflt Cflt"的低通滤波器无法正常工作。
您能否使用示波器测量 Cflt 两端的电压? (但请注意、大多数示波器都将信号接地连接到保护接地!)
Rload 上的电容器通常会减少不需要的过冲。
顺便说一下、您是否确定流出 Vreg 引脚和 Vref 引脚的电流低于3.7mA (请参阅数据表)?
Kai