This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:PWM 隔离式4-20mA 中的过冲脉冲

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7310C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/874515/xtr116-overshoot-pulses-in-pwm-isolated-4-20ma

器件型号:XTR116
主题中讨论的其他器件:ISO7310C

您好!

我在 Collin Wells 的博客中做了以下回路:

除 aprox 外、一切都运行良好。 输出电流上的过冲脉冲为100uA。 频率与 PWM 相同(10kHz):

我无法确定脉冲的生成位置。

有什么想法吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    我想到了两个问题。 GND1和 GND2之间的隔离栅上可能存在过多的不必要的杂散电容。 或者标有"Rflt Cflt"的低通滤波器无法正常工作。

    您能否使用示波器测量 Cflt 两端的电压? (但请注意、大多数示波器都将信号接地连接到保护接地!)

    Rload 上的电容器通常会减少不需要的过冲。

    顺便说一下、您是否确定流出 Vreg 引脚和 Vref 引脚的电流低于3.7mA (请参阅数据表)?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您的评论。
    我检查了您说的所有内容。
    ISO7310C 电流为1.8mA:

    最后、我将10nF 输出电容器替换为100nF、过冲消失。

    此致、
    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴勃罗

    感谢您告知我们、如果您有其他问题、请告知我们。

    Kai、

    非常感谢您的参与、

    此致、

    Luis