This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226EVM:uA 监控分流器

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA219, INA253, INA190, INA191, INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/874312/ina226evm-shunt-for-ua-monitoring

器件型号:INA226EVM
主题中讨论的其他器件:INA226INA219INA253INA190INA191INA233
美好的一天! 

有一项任务-测量电压(0-36V)和电流(~ 200-300uA)。

INA219或 INA226适合这种情况吗? 或者、在我的案例中可以建议什么?

我应该为它们选择什么分流器、我是否需要适当的冷却?
我还需要考虑什么?

谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    INA226 20µA 了相当大的 arround μ A 输入偏置电流。 请参阅图12和13。 300µA、这将在测量200...2 μ A 的电流时引入巨大的误差。

    INA219也是如此。 此外、INA219只能承受高达26V 的输入电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 Kai

    您能为我提供适合我的案例的建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 Kai

    你可以考虑我的事情吗?   INA253?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    在给定测量值的情况下、不需要冷却。

    主要重点是为电流测量实现合适的直流精度、这可能是主要因素。 如 Kai 所述、您提到的两个器件中没有一个具有足够低的输入偏置电流。

    您还提到了 INA253,这是一款模拟输出电流感应放大器,它不测量电源电压。 此外、其 IB 也太大。

    如果可以选择模拟输出、您可以查看 INA190或 INA191。 这些器件的 IB 规格在 nA 范围内。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 Guang!

    在本例中,我需要 i2c 输出。

    INA233?  

    可能还有其他解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    INA233的输入偏置电流可能也对您的应用而言过高。 请参阅数据表的图16和17。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以帮助我解决我的问题吗? 如何测量 uA 安培?  或者 TI 没有简单的解决方案来解决这一问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    目前,我们没有为您的应用提供简单的单芯片解决方案,既能提供卓越的精度,又能方便地进行数字读出。 不过、我们很快会推出一些新功能、请继续关注。

    如前所述、主要挑战是高共模电压和小电流。 您可以实现分立式解决方案。 但是、以下是另一个可与几个电流感应放大器配合使用的选项:

    在数字读出后、可以在计算中实现适当的传递函数。

    这可能不是理想的优化解决方案、但可能比实现全面的分立式解决方案更快。

    此致、Guang