主题中讨论的其他器件: INA128、 INA129
大家好、我是来自南朝鲜的 Jo。
我的英语不好、如果你懂我、我会很感激。
我想使用 INA126和 Arduino Uno 制作 ECG 模块。
Arduino Uno 只能提供零至5V 的单电源。
因此、我需要摆幅为2.5V 的信号。
在我制作模块之前、我尝试测试 INA126。
当我尝试使用双电源进行测试时、它运行良好、符合我的预期。
但使用单电源时、它不起作用。
输入为+/-100mV 1Hz 正弦波、但我无法理解结果为何如此。
问:您能解释原因吗? 如果该原理图不适合模块、我能否获取一些与单电源相关的原理图?
感谢你能抽出时间。