This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA126:单电源 INA126问题。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA126, INA128, INA129

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/892378/ina126-single-supply-ina126-problem

器件型号:INA126
主题中讨论的其他器件: INA128INA129

大家好、我是来自南朝鲜的 Jo。

我的英语不好、如果你懂我、我会很感激。

我想使用 INA126和 Arduino Uno 制作 ECG 模块。

Arduino Uno 只能提供零至5V 的单电源。

因此、我需要摆幅为2.5V 的信号。

在我制作模块之前、我尝试测试 INA126。

当我尝试使用双电源进行测试时、它运行良好、符合我的预期。

但使用单电源时、它不起作用。

输入为+/-100mV 1Hz 正弦波、但我无法理解结果为何如此。

问:您能解释原因吗? 如果该原理图不适合模块、我能否获取一些与单电源相关的原理图?

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seonjo、

    问题是 INA126的最小增益为5。 在0-5V 单轨电源下、输入共模电压大约介于1-3.1V 之间。 您不会获得增益为5V/V 的2.5V 摆幅、请参阅所附图像。 这是仪表放大器、您可能必须使用双电源轨。 封闭的是 Tina 仿真。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/INA126-03272020.TSC

    您可以尝试使用增益为1的 INA128、INA129、但从单个电压轨获取2.5V 摆幅仍然很困难。

    如果您需要更多助手、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond