Other Parts Discussed in Thread: OPA189
大家好、
我想知道 OPA189内部二极管的 VF 值、以便设计外部输入保护电路。
因为外部保护的工作速度应快于内部电路。
如果您有上述详细的官方文档、您能否提供我们?
此致、
Tom Liu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hiroto、您好!
在最坏的情况下、470R 电阻器上的50V 压降。 -> 50V/470R = 106mA。
根据 BAV199的数据表、电流为106mA 时、BAV199上的压降小于1.2V。
因此、在最坏的情况下、1.2V/150R = 8mA 流入 OPA189、这在 OPA189的绝对最大额定值范围内。 但实际上、该电流要小得多、因为内部 ESD 单元 A 上的电压也会下降。
您可以将保护方案的150R 电阻器增加到允许的噪声水平。
Kai
Hiroto、Mochi、
OPA189可承受4kV ESD (人体放电模型)。 这意味着 ESD 单元可以处理超过1A 的电流、持续30ns、峰值电流为2.7A。 因此、即使 BAV199在50V 过压事件期间不会立即开启、但需要几纳秒时间、OPA189也不会受到威胁。
在您可以允许的正常运行期间、分流器(470R 电阻器的左侧)上的最大泄漏电流是多少? 也许您可以使用 BAV99而不是 BAV199? 还是肖特基二极管?
Kai