This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA189:内部二极管的 VF 值

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/898699/opa189-vf-value-of-internal-diode

器件型号:OPA189

大家好、

我想知道 OPA189内部二极管的 VF 值、以便设计外部输入保护电路。
因为外部保护的工作速度应快于内部电路。
如果您有上述详细的官方文档、您能否提供我们?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    可以使用额外的二极管钳位、但必须非常小心、以免损坏 OPA189的低输入偏置电流。

    您能否展示您计划的保护电路的原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是否有您想要添加外部输入保护电路的特定应用?  

    您提到"外部保护的工作速度应快于内部电路"、这可能不是真的。  通常、由于芯片温度较高、内部保护二极管的导电速度比正常的外部 PN 类型二极管的导电速度更早。 此外、如 Kai 所示、您可能会破坏 OPA189的低输入偏置电流特性。  

    根据数据表、我想说内部保护二极管已经足够了、请参阅随附的数据表图片。 如果我能够在 内部保护二极管上找到其他性能数据、我将进行发布。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、Kai

    感谢你的答复。

    我已附上我们的应用。

    当意外开关错误时、可能会输入15V 或更高的电压(~50V)。 (在正常情况下、INA 将断开连接 、直到测量系统稳定为止。)

    但是、为了保持低噪声规格、在我们的实验中、Rin 应低于1k Ω。 因此、输入电流将超过输入电流的绝对最大速率。

    这就是我们需要外部保护的原因。

    此致、

    Tahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahara、

    我会这样做:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai-San:

    感谢你的答复。

    我认为您提供的方式很好。

    但我想估算 流入输入的电流(Vf (内部二极管的 Vf)/150欧姆)。

    请向我们提供 OPA189中 ESD 保护电路的详细信息。

    此致、

    Tahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroto、您好!

    在最坏的情况下、470R 电阻器上的50V 压降。 -> 50V/470R = 106mA。

    根据 BAV199的数据表、电流为106mA 时、BAV199上的压降小于1.2V。

    因此、在最坏的情况下、1.2V/150R = 8mA 流入 OPA189、这在 OPA189的绝对最大额定值范围内。 但实际上、该电流要小得多、因为内部 ESD 单元 A 上的电压也会下降。

    您可以将保护方案的150R 电阻器增加到允许的噪声水平。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai-San:

    我想、如果 OPA189的内部二极管导通速度快于外部二极管、106mA 电流将立即流入 OPA 输入。

    这是我的误解吗?

    此致、

    Hiroto Tahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您的快速回复。

    我与 Hiroto San 合作、作为经销商 FAE。

     

    最初、Hiroto -San 想要了解内部 ESD 二极管特性、以验证外部二极管保护电路权变措施的可靠性。

    相反、我们应该仿真输入电流是否低于绝对最大额定值?

    这种更好的系统电路设计审查方法是否比验证 ESD 二极管 IV 特性本身更好?

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroto、Mochi、

    OPA189可承受4kV ESD (人体放电模型)。 这意味着 ESD 单元可以处理超过1A 的电流、持续30ns、峰值电流为2.7A。 因此、即使 BAV199在50V 过压事件期间不会立即开启、但需要几纳秒时间、OPA189也不会受到威胁。

    在您可以允许的正常运行期间、分流器(470R 电阻器的左侧)上的最大泄漏电流是多少? 也许您可以使用 BAV99而不是 BAV199? 还是肖特基二极管?

    Kai